结果:找到"电容 esr",相关内容1000条
  • 拟上市公司固态电容柏瑞凯公司研发人才招聘
  • 一、研发专家1、招聘人数:3人2、薪酬待遇:1)硕士:起薪9000+项目奖励+年终奖+股权激励。2)博士:起薪20000+项目奖励+年终奖+股权激励。3、任职要求:1)全日制硕士或博士学历,化学或高分子材料专业。2)提供代表性SCI/EI论文或研究成果,勤奋、上进心强、有钻研精神。4、工作时间:8:00-12:0013:30-17:30,八小时工作制,单休5、工作地点:江西赣州市经济开发区工业一路柏瑞凯工业园6、其他福利:五险一金,免费吃住,三节福利,年度旅游,年度免费体检,享受国家法定假,带薪年假,婚假,产假/陪产假。二、研发工程师1、招聘人数:5人2、薪酬待遇:起薪6500+项目奖励+年...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 固态 发帖人:柏瑞凯固态电容 发帖时间:2021-04-02 17:09:00
  • 双电层电容器和赝电容器区别
  •   双电层电容器和赝电容器区别  1、炭材料的稳定性、导电性要好,由于双电层利用的是材料的表面,而这些过渡金属氧化物能够利用体相,所以质量比电容要高很多,但是主要是理论值,且循环寿命和倍率受限制。  2、双电层电容是通过电极表面吸附电荷进行储能,而赝电容是通过活性电极材料进行氧化还原反应进行储能。  3、双层电容器从储能机理上面分的话,双层电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。双层电容器用途广泛。  双电层电容器  双电层电容器是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容器其双电层的间距极小...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 双器 赝 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-16 11:21:00
  • 固态电容的作用和优点
  •   固态电容的作用  固态电容最大的作用在于它的稳定性与防爆性。  由于固态电容采用导电性高分子产品作为介电材料,该材料不会与氧化铝产生作用,通电后不致于发生爆炸的现象;同时它为固态,自然也就不存在由于受热膨胀导致爆裂的情况了。固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,是目前电解电容产品中最高阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达260度,且导电性、频率特性及寿命均佳,适用于低电压、高电流的应用,主要应用于数字产品如薄型DVD、投影机及工业计算机等,近年来也被电脑板卡产品广泛使用。  图  固态电容的优点  1.高稳定性  固体铝电解电容可以持续...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 固态 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-26 14:46:00
  • 安规电容器降压原理及应用电路
  •   安规电容器降压原理  安规电容降压的工作原理并不复杂。就是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安规 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-21 15:18:00
  • 大电容滤低频,小电容滤高频?
  •   一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。  今天找到解答如下:  般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。  滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 滤波 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-18 15:23:00
  • 请教!电容ESR在手册哪里找?
  • 我买了一个电容,但是ESR值在手里找不到?请问在哪里能找到。http://www.szlcsc.com/product/details_106428.html
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESR 发帖人:etalacc 发帖时间:2017-10-16 08:53:00
  • 为什么电容的pdf都没有esr值
  • 查了好几个品牌的pdf,有的只是说了lowesr,有的根本不提esr,感觉选个型好难。请教下,普通的0603和0402的1uf-10uf的esr一般在多少
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esr 发帖人:qwerty 发帖时间:2017-08-12 11:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: